This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:RM48L952 TCP/IP 支持

Guru**** 2928820 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/704643/dp83640-rm48l952-tcp-ip-support

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件:RM48L952

您好!

 

我有 Lwip 驱动程序、如何将其用于 TCP/IP?

 您能不能与我分享 TCP/IP 的演示应用程序代码。

 

此致、

伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信您正在寻找主机上的驱动程序支持。 将线程重新分配给正确的产品。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    请告知我们反馈/建议。

    此致、
    伊曼纽尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布您正在使用的处理器/软件 SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    控制器:RM48L952
    PHY 器件:DP83640

    我们已经下载了 LWIP 驱动程序,但它的应用程序是为某些 Web 服务器编写的。
    但我们需要一个简单的 UDP 回声应答应用。

    请提供您的建议。

    此致、
    伊曼纽尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊曼纽尔、您好!

    我为您提供了一些有关 UDP 的建议。 我们没有 TCP/IP 回显示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您建议的 UDP 不起作用。

    此致、

    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊曼纽尔、您好、

    下面是一些 UDP 示例的链接。
    ultimaserial.com/avr_lwip_udp.html