This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:用于 litchpad 1294xl 的基本以太网控制器示例

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/706686/tm4c1294ncpdt-basic-ethernet-controller-samples-for-lounchpad-1294xl

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、我正在尝试使用 Tiva 1294休闲板来测试互联网连接、但我找不到与 RTOS 无关的示例程序、也找不到复杂的东西。 只需通过 EMAC 控制 器发送以太网数据包并接收数据、我尝试使用具有 EMAC 接口的驱动程序库、但最好有一个工作程序来用作如何使用该驱动程序的示例。 当然、TCP/IP 示例程序也会有所帮助。 我正在使用 gcc blinky/UART 进行编译、它工作正常。 我对 lwip 没有任何经验、因此我更喜欢从裸代码开始了解基础知识、然后可能尝试 lwIp 或类似的东西。 将会得到任何帮助。 在 Linux 上。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pablo、

    我们拥有的最基本的示例是 TivaWare 中的 Enet_IO 示例。 您还了解过吗?

    以太网并不像 UART 这样简单、因此您必须比其他示例更多地学习以太网。

    在 E2E 上搜索 Linux 和以太网可能会让您受益、并了解其他用户能够实现的目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、不 我没有看到该示例。 我要从何处下载这些内容? 我已经看到了 driverlib 以及其他文件、但没有示例代码。 可能有 Windows、我没有看到它们、"因为我在 Linux 上。 我已经阅读了一些 E2E 内容、但大多数使用 CSS 和 lwIP、或者类似的内容、我尚未安装。 我希望发送和接收一个简单的代码。 提前感谢。 Pablo Slavkin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pablo、

    这些示例是我们的 TivaWare 软件包的一部分: http://www.ti.com/tool/SW-TM4C

    我的理解是、如果您可以下载.exe 文件、则可以在 Linux 上从该文件中提取文件。

    您可以进入一个示例文件夹。 在这里、转到"boards"文件夹、找到您的 LaunchPad、您将看到其示例项目的完整列表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我将尝试一个让您知道的方法。 提前感谢