This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:我无法将任何程序加载到 Stellaris LM4F232H5QD 评估板(Tiva -c)中

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/704982/ccs-i-cant-load-any-program-into-the-stellaris-lm4f232h5qd-evaluation-board-tiva--c

工具/软件:Code Composer Studio

我意外擦除了 LM 闪存编程器中的整个闪存。 请帮帮我。。 如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我不理解这个问题。 仅仅因为闪存被擦除并不意味着您不能再次对您的电路板进行编程。 您是否无法将项目重新下载到电路板上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    您的公司(过去)为我提供了三个这样的"大型/昂贵"232板!   (2012 ERA - iirc)  (一个极少-包含 (过去) MCU 的 BGA 版本!)   我们保持这三个阶段!

    有一个非常引人注目的应用程序-最初由 TI 提供 驻留在这些董事会中。   该编码应位于用户的项目文件夹中。

    这种罕见的电路板应以"非常小心"的方式处理-尤其是您的"最近的替换电路板"(DK-TM4C123)-类似于"类似"- 也"持续/禁止!"   (Charles 有(部分)关于这方面的内部信息-然而(这)外部人员-可能(有点)有更多信息...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是我的一个非常愚蠢的错误。 J6 (跳线) ICDI 未短接连接器有问题。 新零件已放置、单元现在工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好-谢谢更新。

    由于您的电路板"不可替代"- 您必须 (在任何时候)极其小心!    不是我 最喜欢的,也不可能是你最喜欢的,最舒适的, “操作模式”。

    我建议您购买最匹配(新) TM4C 系列 中的'LPad 或评估板'...  (可替换!)   使用其中一种方法进行开发-(无需担心)和(仅限于)项目完成后-将您的设计迁移到 "不可替代" 的灰色电路板...  

    BTW -作为一 家(有些)成功的小型技术公司所有者、我是否可以注意 到您的董事会喜欢 "高价值!"  (即使是"老"—事实上——尤其是"老!")    那是什么?   那些已经过了-"登录" -要么是"MCU"、要么 是"ame eval board" -现在(不存在该板或 MCU)  严重卡住的人、请您摆布!    基本的"支持和需求"让"您" 牢牢掌控/获利-掌控一切!

    我的感觉: 您是否应该"正确/高效"-您的(旧/不可替代)'LX4F' (从未生产过(从未生产过) LM4F MCU!) 可能会获得 该供应商较新(仍可更换的 MCU LPad 和评估板的"成本最低"!   (留下(部分)黄金时-仍在口袋中!)

    我早就知道"市场状况"、 "命令我的公司"保留所有此类董事会"、 今天请注意他们的"价值大幅提高"- 即使是"时间过长"-尤其是"时间过长!"   这种意识-可以(非常)发挥的优势-并且源自一个、"来自论坛-由那些"喜欢禁止"的重型手柄-不太可能匹配- 类似(远远超出 MCU)... 久经考验的宝贵专业知识...