This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:休眠模块备用电池的设计。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/706142/tm4c1290ncpdt-design-of-hibernation-module-battery-backup

器件型号:TM4C1290NCPDT

我需要为休眠模块添加备用电池。  显而易见的解决方案是锂化学物质之一、但它们都具有4伏或更高的完全充电电压、但休眠模块的最大输入电压为3.6伏。  有什么建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doug、您好!

    我会说使用 CR2032这样的一个3V 锂电池。 这种电池适合 VBAT 的电压曲线(标称电压为3V、这是 VBAT 的典型值、终点电压为2V、VBAT 最小值为1.8V)。 通常与 MSP430等 MCU 的 TI 参考设计以及一些无线 EVM 配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ralph、但我仍然担心的是、我查看了所有电池充电 IC、将电池充电至4.0或4.1或4.2伏、超过了 Vbatt 线路上的3.6伏最大电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以查看参考设计原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doug、您好!

    我不是电池充电 IC 的专家、但从我学到的电池化学特性和拓扑中、如果您选择合适的化学物质、那么您将无法为其充电、使其超过通常的最大工作电压。 我不知道 CR2032等可充电纽扣电池是否具有成本效益、TI 是否为其提供电池充电器。

    或者、如果电池仅用于休眠模式、而没有其他看起来有点过度的电池、则可以使用降压转换器降低更高的电压。

    坦率地说、这个特定的 E2E 论坛旨在从外设和软件的角度支持 TM4C、我在电池充电器和电池拓扑方面没有任何专业知识。 TI 电池充电器产品系列概要介绍、我猜可能有3.5V 电池甚至电池单元、这意味着 CR2032的线圈单元 A? 不过、我确实看到了您对4+V 提及的看法。

    不过,好消息是,我们确实有一个专门从事这一专题的专家论坛,所以我建议你就这些细节向他们提出问题。 以下是他们的论坛链接: e2e.ti.com/.../179

    关于您对参考设计的疑问、我查看了我们的 TM4C 参考设计、但遗憾的是、由于器件通常最终应用的原因、我们通常不会看到 TM4C +电池。 具有 USB、以太网、CAN 等的应用通常不使用电池、这就是为什么我们实际上没有能力谈论这些问题的原因(如果专门从事低功耗 MCU 的 MSP430团队拥有更多知识和可用的参考设计、我不会感到惊讶)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我可以"加入此项计划"-如果海报的意图(或新考虑)、"包括集成电池充电器功能"-那么添加 A、'3V3、LDO 稳压器'(提供全部且仅提供'CU 相关')似乎不是那么"尖锐"。    (确实会增加(部分)尺寸/成本-但 会确保"在需要时" 充电器始终可用!)   不要问-“多少次”-这个家伙放错了位置或忘记了-“特别”(外部)充电器!

     这种充电器的另一个好处是"集成式-因此"始终存在"充电器、即"接受范围更广的产品(和/或充电器)电压输入。"   (通用 USB 端口可实现(非常) S L O W 充电速率-而是适应更宽的电压(以及更高的电流)、从而可通过大量电源实现更快的充电速度!)    这种做法已多次拯救了我 的臀部 。   (特别是在“恢复...”时 如此绝望!”)

    (二  

    当然、现在- I (仅现在)-请注意"休眠模块"-电池电量监测。   成人饮料和全天(有时可能)直击完全聚焦...   

    提供"无绳、可再充电的电动产品"、这是一项巨大且不断增长的价值。   也就是说、"价值主张"是支持2500mAh 锂离子电池的高级产品、仅用于"休眠"、这证明了"硬销售"。   您可能希望考虑添加"电池或外部电源"作为  产品的"整体电源"。   您可能会注意到、"无绳电动工具"正在迅速取代其"线路供电"(甚至是"空中供电" )兄弟!   当然-"无绳电动非常方便"-当"在船上@海上..."时

    最后一个注意事项-我们没有注意到"可充电纽扣电池"。   (之前提到的 CR2032 /类似产品)  现在有 AAA 和 AA 两种形式的锂电池(不可充电)、(串联时)可能产生"CU 可接受"~3V。   而持久耐用(任意)的纽扣电池...

    在使用前、请务必检查/验证!   (并在论坛版中记录我的"内容提供商"保障(页面底部)...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的想法、您使用寿命长的锂原电池的想法可能会成为您的理想选择。  该应用规模大、重量大且由电源供电、电池只需使用 HIB 模块作为日/日时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您对具有低静态电流的 LDO 稳压器的想法很好。 此外、Ralph、感谢您提供电池充电器论坛链接、我已经在那里发布了内容并了解了我所获得的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    感谢您的发帖、我也向团队添加了一些内部评论、希望他们能更好地帮助您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-在回应时感到"无痛"-只有一次"无痛"-您的"休眠焦点"是否收到了我(受损)的通知!

    如您所述: "应用规模大、重量大且由电源供电" 添加了 A、3V3、LDO 稳压器 -与锂离子电池( 理想情况下为"四大电池"之一)耦合-确实 非常有意义(我相信"图表上盖")。 (尤其是在正确充电时)

    "有亵渎的风险"-请注意、"存在锂目标、再充电 IC"-其中包括此类积分型~3V3稳压器。    (您可能必须访问(赦免)"外国海岸"-如果此供应商(不)提供此类(有价值)"额外位"。    此外-大多数此类"充电 IC"似乎 是"以多节串联锂电池为目标"-每个电池都单独监控和激励。   (远远超出您的需求-并导致充电器 IC (两者)物理尺寸更大且成本更高!)   

    或者-您的"一个也只有一个"-电池充电要求-最好通过" MCU 上的引脚"来回答 (包括 ADC -监控电池电压和电流)。 以及添加的多个战略组件。    (之前的"亵渎"可能(刚刚)已被否定...)

    您对性能一流的专用充电器 IC (涵盖多个充电器 IC "领导者")的研究应该为您提供一个出色的框架(选择性的)"模式"。    (以及您的单节锂电池-非常"轻松/轻松"-此类设计...)