This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:CMSIS 5.1 DSP 包

Guru**** 2589115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/706448/rtos-tm4c1294ncpdt-cmsis-5-1-dsp-pack

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我已经着手项目、决定了实施 CMSIS FFT 的时间。  

我找不到 TI-RTOS 封装正在使用的 CMSIS (正如我之前在 NCPxxxx MCU 和类似产品中使用的那样)。

我不想从 strach 重新启动项目、如何将 CMSIS DSP 包集成到库中。

我使用来自 USB 演示 CDC 的基本代码、并借助许多外设 和基于 RTOS 的应用代码进行构建

(我注意 到 simplelink_msp432p4_sdk_2_20_00_12具有 FFT 代码、为什么不使用 CMSIS FFT?)。  

TivaWare_C_Series-2.1.4.178

tirtos_tivac_2_16_00_08

BIOS_6_70_01_03

和 CCS 8.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    TI-RTOS 不使用 CMSIS。 但是、我们提供基于 TI-RTOS 内核(SYS/BIOS)的 POSIX 支持。 例如、pthread_create 调用 Task_create (以及一些其他内容)。 我们没有类似的 CMSIS 垫片。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已访问 e2e.ti.com/.../2365916 并成功遵守。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想和布鲁诺·萨拉瓦聊聊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CMSIS 具有重要的 DSP 工具、如 FFT 等、是否有排除 CMSIS 的逻辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您可以尝试通过将鼠标悬停在他的姓名上并单击"请求好友"来向他发送朋友请求。 我建议也提供介绍、因为他不经常参加论坛、所以我想让他了解您想要交谈的原因可能有助于提示回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我以为您只是指 CMSIS 的 RTOS 部分。 TI-RTOS 通常没有到 CMSIS 的任何连接。 它既不排除也不要求它。