This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Tiva™︎C 系列 TM4C1294 Connected LaunchPad -哪个芯片 UART 最容易获得?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/706425/tm4c1294ncpdt-tiva-c-series-tm4c1294-connected-launchpad---which-chip-uarts-are-most-easily-avail

器件型号:TM4C1294NCPDT
您好!  
这是关于该帖子( https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/417154 )的参考
我有 一个类似的问题。 是否可以建议更改使用全部8个 UART 所需的更改?
 
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alesh、

    您可以访问电路板右侧 X11接头上 UART 的所有引脚(假设您在电路板上看到 BoosterPack 箭头朝上)。

    请注意、对于 UART1、U1TX 的 PB1引脚也用于某些 USB 模式操作、例如 USB OTG、因此如果您计划使用 USB 功能、请跟踪您使用的 USB 模式是否需要 PB1、并相应地调整 UART 操作。 仅供参考虽然 PB0可用于 U1RX 并与 USB 共享功能、但该引脚可多路复用至 PQ4、因此您在 USB 方面不会遇到问题。