This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:使用 API 进行 EEPROM 写入和读取

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/706411/ccs-tms570ls3137-eeprom-write-and-read-with-out-using-api

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

是否有闪存包装程序及其 FSM 的详细说明? 我想编写自己的闪存 API、因为我需要它用于认证项目。 是否计划认证 F021? 如果是、可以   使用指针直接从 EEPROM 读取数据、达到哪个认证标准和哪个级别??? (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arjun、

    FEE (EEPROM)驱动器可通过 HALCoGen 生成。 HALCoGen 符合 ISO26262软件开发流程。 HALCoGen 合规性支持包(CSP)旨在提供必要的文档、报告和单元测试功能、帮助使用 HALCoGen 生成的软件的客户遵守 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准。

    www.ti.com/.../safeti-halcogen-csp

    EEPROM 通过数据块索引进行写入和读取。 数据块是 EEPROM 的预定义数据结构。 驱动程序不使用指针或地址来访问 EEPROM 中的数据。