This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233E6PM:SYSCTL_DID1_QUAL 器件似乎表示工程原型00

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/706028/tm4c1233e6pm-sysctl_did1_qual-parts-seem-to-indicate-engineering-prototypes-00

器件型号:TM4C1233E6PM

SYSCTL DID0和 DID1寄存器是芯片器件型号编码寄存器。  我们使用的器 件表示非工程单元(和非实验)、但 SYSCTL 寄存器表示该单元是不合格的工程样片。  主要和次要修订级别为1.1

我们已经检查了所有器件、每个器件都是相同的。 SYSCTL_DID0为0x18050101、SYSCTL_DID1为0x1003602C。 数据表文档(修订版 E)规定 SYSCTL_DID1为0x1003602E (见225页)。

这些器件是否是真正的工程样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您能否检查器件是修订版6还是修订版7?

    对于修订版6器件、勘误表 SYSCTl#20说明了您看到的内容: www.ti.com/.../spmz849f.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    实际上、我可以肯定地说、您正在使用修订版6器件、因为您根据0x18050101的 DID0报告了"主要和次要修订版级别为1.1"、因此这对应于勘误表1中的修订版6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我错过了勘误表。

    谢谢、

    Mike