This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:外部32.768kHz 晶体振荡器存在问题

Guru**** 2481985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/704552/tm4c129encpdt-problem-with-an-external-32-768-khz-crystal-oscillator

器件型号:TM4C129ENCPDT

如下图所示,我使用外部32.768kHz 晶体。但 当我测量 xosc1引脚,时、示波器  低于,μ    s、示波器,μ s、原因?

然后更换另一个晶振,更换新的20pF 负载电容。即使我更换另一个 tm4c129,我 也觉得  XOSC1上的示波 器很好  

但 xosc0上的范围   不如 下面所示

 您可以看到不一致的振幅,w'hy? 有人能不能快速回答我 ?我太匆忙了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用什么示波器探头来测量信号? 您需要使用特殊的低阻抗探头、否则探头最终可能会影响信号。

    问题的另一个可能原因可能是串扰、您提到了定制电路板并显示了一个图像、但我无法从其中看到的两个因素是两个电容器所在的位置、 如果在不同的顶层上可能存在任何其他可能会导致串扰推理的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      顶层

      底层

      GND 层  

      3.3VCC 层

    如上图所示,两个电容器位于底层。    晶体周围没有其他高速信号,只有一个复位信号 和 一个 VBAT 电源信号。因此我不知道为什么?

      我使用的探头如下图所示

        当我将探头设置为10x 时,我还会发现另一个疑问,如下图所示,我可以检测到信号。

    但是、当我使用1x,,无论我做什么、我都无法检测到示波器、如下图所示。

    当 我设置探头 1M Ω 时,我可以检测到示波 器,见下图

    但当 我将探头设 为50 Ω 时,我无法检测到示波 器,见下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些看起来像标准问题示波器探头、因此、由于晶体上的电容、您可能难以从它们获得完全精确的测量值。

    此外、您还有一个4层电路板、这是将电容器置于底部的一个问题。 2层不会是问题、但在 GND 和 Vcc 平面之间放置可能会导致问题。

    我想退一步、还想问、您只是尝试确认晶振运行、还是您认为由晶振引起的应用出现问题?

    此外、我还从 MSP430团队那里找到了一个非常详尽的资源、该团队经常处理32kHz 晶体、第4部分介绍了如何测试晶体振荡器的一般知识、阅读内容如下: www.ti.com/.../slaa322d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 DPO 3032测试  32.768k 晶振的范围,  ,我发现在所有带宽下有 很多    示波器上的噪声, 当带宽变低,噪声  将 变小。 所以 我想 知道 是的 在        测试 32.768k 范围?时、有一个指定带宽的标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="user4973896"]因此 ,我想 知道         在测试 32.768k 范围?时是否有指定带宽的标准[/引用]

    我不知道有任何此类标准、但我不是晶体专家。

    老实说、整个线程对于我们的器件专家来说有点困难、因为不清楚是什么导致了问题、而且人们怀疑使用的示波器探头会增加影响测量的电容。

    您是否曾尝试联系晶体制造商、要求他们对您的测量技术以及您看到的问题发表意见? 相比之下、他们可能能够非常快速地解决您的问题。