This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:无法写入组7

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/705484/rm48l952-unable-to-write-to-bank-7

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我已从 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/8358.RM48_5F00_Bank7.zip.下载了您的示例代码

该项目未打开。因此、我通过启用 FEE 驱动器创建了投影的 usin Halcogen。

我还下载了 F201 API。我已经编译了代码、但找不到的函数定义  

  • Fapi_enableEpromBankSectors
  • Fapi_setActiveFlashBank
  • Fapi_issueProgrammingCommand

我收到以下错误。

此致、

伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Immanuel Raja、
    您能否检查此主题:
    e2e.ti.com/.../509188

    此致
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊曼纽尔、您好!

    这些函数在库中定义、并在位于 C:\ti\Hercules \f021闪存 API\02.01.01\include 的头文件中声明

    是否要将组7用作数据闪存(EEPROM)? 如果将其用作 EEPROM、请使用通过 HALCoGen 生成的 FEE 驱动器。