This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:工作温度范围

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/705399/ek-tm4c1294xl-operation-temperature-range

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

您好!

我想评估 EK-TM4C1294XL LaunchPad 评估套件。

在哪里可以找到 工作温度范围?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Toru、

    您可以在数据表的"封装和温度"下找到它。

    ■工业(-40°C 至85°C)环境温度范围
    ■扩展(-40°C 至105°C)环境温度范围

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toru-San、您好!

    为了补充 Markel 所说的内容、LaunchPad 专门不是在整个温度范围内进行测试、但在 TM4C1294NCPDT 的典型工作温度范围内使用时、我们没有听说过 LaunchPad 有任何问题。