This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Stellaris ICDI_DRIVERS:WUDFUpdate_01009.dll 损坏- CAN#39;t Unzip Stellaris ICDI Driver...

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SW-TM4C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/705327/stellaris_icdi_drivers-wudfupdate_01009-dll-is-corrupt---can-t-unzip-stellaris-icdi-driver

器件型号:Stellaris ICDI_DRIVERS

大家好、  

 

我正在尝试安装 Stellaris ICDI 驱动程序以使用 TM4C123 Launchpad、并在 WUDFUpdate_01009.dll 文件中获取 Unzip 错误。  

 

我在 以下网站上尝试了当前版本和存档版本:www.ti.com/.../stellaris_icdi_drivers

 

是否有其他人看到并经历过这种情况?  

 

非常感谢、最棒的!  

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我以前没有听说过此问题、您能告诉我们您使用的是什么操作系统吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、感谢您的回答!

    我运行的是64位 Windows 7 Enterprise

    我还在尝试完整的软件安装、以查看这是否会产生影响。 这条路由似乎具有与 Windows 驱动程序签名相关的可用修补程序。

    最棒的
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    谢谢你。 我很惊讶地听到 Windows 7、因为我们没有收到任何有关 Windows 上大型用户群的问题报告。

    您认为是否有任何公司安全策略、防病毒软件等可能会造成干扰? 您使用什么程序来解压缩.zip?

    我刚刚下载并解压缩 Win 10、一切正常、我也可以在晚上尝试 Win 7、只是为了进行彻底检查。

    如果软件完全安装、则意味着 SW-TM4C 的 TivaWare 不附带 ICDI 驱动程序、它们将单独提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    这可能是某种策略、但认为失败消息并未表明这一点(可能是故意在我的结尾?)。

    我正在尝试使用补丁进行完整安装、我想当我来到时、我会穿过 ICDI 桥!

    非常感谢您的支持、如果我无法解决问题、我会回来的。 拥有一个很棒的第四名!

    最棒的
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    从我处理计算机和 Windows 的多年经验来看、对我来说、错误听起来像是"嘿、我认为.zip 中有一个坏文件、我不会为了您自己的安全打开它"。 .zip 解压缩器不能判断 dll 是否已损坏。 通常您会遇到 Windows 错误、Windows 会说"嘿、我尝试执行此.dll、但有问题"。 因此、将这一点与之前我在 E2E 和 Google 上进行的任何搜索中尚未发生的情况相结合、我认为它与防病毒、Windows Defender 甚至只是.zip 解压缩器太智能(不确定您使用的是什么、 但7Zip 对我来说很好)。

    无论如何、我现在将此问题标记为已解决。