This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TM4C129的引脚变为绿色

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/704565/tm4c129encpdt-the-pin-of-tm4c129-become-green

器件型号:TM4C129ENCPDT

我发现  客户端发回的电路板上的 tm4c129encpdt   变为绿色 、如下所示。 有人可以告诉我 为什么是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的客户是否能够最好地告诉您发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蟑螂或其他虫 子会污染引脚-过去经常看到这种情况、主要破坏 PCB 上的布线。 否则、可能会将苏打水溅到镀金 引脚上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B.P.(Just)可能会与这个"破新天地"!

    MCU 引脚(真的)是否镀金?

    如果是这样、不是金(有意选择的)、因为它可以极好地抵御"氧化/腐蚀?"

    由于简单的氧化、铜"已知"变为绿色"。 很可能(有些)污染(可能是"不完美"焊接或电路板清洁过程)产生了这种影响。   员工的"鹰眼"检测到、该 MCU 似乎已从其组装的 PCB "移动"、从而"移动"添加的线索、这种电路板检查(不仅仅是一个芯片)将提供这些线索!  (即、这种污染/氧化物理"扩散"(其他哪些区域和其他区域)在多大程度上受到了影响?

    没有关于电路板/器件性能的报告、也没有关于"运行环境" (可能是次表面、海洋使用)的报告    这是(一些)后果-是不是吗?   

    芯片和/或电路板组装滥用-或受严重潮湿环境影响(同时受到不当保护)(即无封装)、所有这些都可能会影响(其他)解释...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表附录 A 所示、引线为铜、 顶部有镍、钯和金层(CU NiPdAu)。 如 CB1所述、铜会氧化绿色。 从图中我无法确定绿色是氧化铜、还是焊剂或其他物质的铅上残留的密封剂。 正如 Danny F 提到的、了解器件发生了什么可能会有所帮助、(存储、老化、焊接工艺、拆卸过程)。 你为什么要问? 从电路板上移除器件之前是否存在导通性问题? 以下是不同金属的镀层深度:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚上有白色的金色。 请注意周围的绿色 GOO、就像引脚在某种腐蚀性浴中浮动一样。

    是否曾看到单个或多个漏电电解电容器破坏了一个非常好的 PCB/芯片? 我们的 VHS Sharp Slim 凸轮 PCB 具有类似的损坏。 尝试避免更换大多数泄漏电容器、但未能看到 PCB 受到各种电容器油的攻击! 支付了93年的大笔钱,除了一个好朋友,还有一个拯救大王的理由。 现在坐在角落里收集索尼手提凸轮旁边的灰尘,几乎不会使用它,但没有一个像典型的移动模块那样有任何保形涂层。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="BP101"]引脚上有白色金[/报价]

    不是那句话、"他们的金牌" (或现在的 PIN)?   (我们需要确保历史参考的"准确性"-我们不是吗?

    你的「渗漏电解」(或类似的)比「更有可能」(更早)—「灵性、快速/移性、逃逸艺术家」生物。

    好奇的措辞"MCU 变为绿色"-似乎暗示 MCU -独特且"独立"(即没有(任何)外部影响)-被腐蚀。

    当海报提供了最低限度的数据时、尤其是在省略"特别重要"(即 PCB 的"第一个")时、我的疑虑(自然)会增加!   (为什么要解决"移动 MCU"的问题? (笑声) 如果这种"绿色瘟疫"远远超出了 MCU 的"正义"、该怎么办? (笑声) 这可能会给" MCU 失败索赔"带来巨大的"不便"?)

    不正确-可能(甚至)酸基焊剂-或板"清洁剂"-或一些"装配后冲击"-快速上升-这是"绿色刺痛"、可疑列表!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,我在取下芯片之前遇到了两个问题,一个是转到 websit“e2e.ti.com/.../704552””
    另一个是“e2e.ti.com/.../687279"”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的第一个链接是'ded'。。 第二个不提供"针脚腐蚀原因"的指示。   (描述 JTAG 问题(仅限)-与 MCU  腐蚀没有任何关系!)

    对于电路板的处理-操作环境-以及"处理和组装的正确性"、我们提出了许多问题。   没有人回答-那是"告诉"-是不是吗?

    正确处理和处理时、任何人都无法(永远)想起供应商的 MCU 遭受此类命运。   正如供应商代理在答复中指出的那样... "您的器件发生了什么情况?" (笑声) 减去关键信息-您的帖子很少有机会被理解 -甚至更少 ...  正在解决...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有一个问题是在网站e2e.ti.com/.../704552"上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为(可能)帮助您-本集团要求您提供(部分)详细信息! (没有那么多-更多(转移)问题...)