This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:在 SWD 模式下使用 JLINK

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/704446/ccs-tm4c1294ncpdt-use-jlink-in-swd-mode

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

员工、

我有一个带有 TM4C1294芯片的定制板。 仅对于编程和调试、SWD 管脚可用-我无法使用 JTAG 模式。
CCS8是否有启动脚本可用于将 JLink 调试器切换到 SWD 模式?
或者、我是否确实必须进行新的 PCB 布局?

任何得到赞赏的提示或想法... 克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的公司(仅限)使用多段'J-links'和 IAR (Pro) IDE、而 SWD 模式是'J-Link & Mated Segger 软件'自动检测'。

    您目前正在使用的"典型供应商 IDE 解决方案"是否与此类"宽松且寻求"的功能相匹配尚不确定。   (如果您的代码<= 32KB -您可以下载 IAR 的免费 ARM Kickstarter -它(当然)启用了到 SWD 的自动切换。)   

    在 SWD 下 -您可以(更有效地)高效地"收集"这2条"释放"(过去的 JTAG)信号线...   请注意、虽然我们的公司(和客户)采用 J-Link 和 SWD、但他们每天(近乎)都在避开(现在臭名昭著的)"JTAG -锁闭"论坛...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Claus scheidl]CCS8是否有可用于将 JLink 调试器切换到 SWD 模式的启动脚本?在 CCS 目标配置中、是否有可选择 SWD 或 JTAG 作为目标接口的选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、完美答案、
    这解决了我的问题并消除了我的烦恼。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然(一些)头痛可能已减轻-(其他)可能等待发现?

    SEGGER 的 J-Link 已被证明存在(部分)功能损耗和性能下降-与功能更强大且功能更成熟的"1"之外的"1"搭配使用时-"pro" IDE (IAR 和 Keil.)  

    还请注意、有"任何"ARM MCU 供应商-这些"专业"IDE "可满足所有需求这极大地提高了(他人) ARM MCU 的"工作效率、简化并增强了"(任何)调查。   (因此、您可以识别该 MCU -最能满足对以下特性、性能、可用性、型号和价格的要求。)

    ARM Cortex: M0、M0+、M3和 M7 -以及  M4 (运行速度比 btw 快50%) -一切都很棒!    同样、这是"前四"、而且速度提高了50%(180MHz)的 M4、"邀请 您习惯  (学习曲线自由)的评估和使用!    (这些供应商受限的较小 IDE 可以"永远不会实现"这种目标、而这些 IDE (以某种方式)注册为"完美"以下。)    我们相信您应该"有这样的意识"、以便"最佳绩效和 MCU 适应能力"能够  实现长期决策/选择...