This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:通过 CCS/脚本进行 SoC 初始化- HS-FS 设备

Guru**** 2447250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190046/am2434-soc-initialization-via-ccs-script---hs-fs-devce

器件型号:AM2434

尊敬的 TI 专家:

我目前正在尝试使用此处描述的步骤来初始化 AM243x ALV:  
https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am243x/HSFS_MIGRATION_GUIDE.html#CCS_BOOT_HS_FS

我的 bootconfig 设置为:DEV_BOOT_MODE、我可以连接到 R5内核。  

运行脚本时出现以下错误:

遗憾的是、使用备用引导选项不是选项。
由于最新的勘误表信息、我们唯一的选择是通过 JTAG 引入软件。  

提前感谢、致以诚挚的问候

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    是否确定引导模式集是 dev boot mode? 是否可以向我发送 0x43000030地址的内存转储快照?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    这是 POR 之后的存储器区域:

    在执行脚本后:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我仍然认为在您的设置中未正确设置 DEV-boot 模式。 RBL 尚未解除防火墙设置、因此我们无法在 CTRL_MMR 中看到数据。

    有关引导模式的 详细信息、请遵循以下更改-

    B9..B3应为0001111、 以将器件置于 DEV 引导模式。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!  

    现在、我成功运行了脚本。  
    由于生产引导模式、B8设置为1。  

    是否存在"保留"引脚始终为0的约定?  
    我本来希望这些引脚不会产生任何影响。  

    BR
    Robin