This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:clang 编译器+ halcogen

Guru**** 2928500 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188140/rm46l852-clang-compiler-halcogen

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

TI 编译器现已弃用。 它已被 TI clang 编译器取代。

如何生成与新 clang 编译器兼容的 HalCoGen 项目?

在 HalCoGen 配置中、我看到我们可以选择 GCC 工具。  

由于 GCC 主要与 clang 兼容、因此我认为它是一种发展的方式。

也就是说、当这样做时、看起来由 HalCoGen 项目生成的指令无效。

看起来编译器不理解  fmxr 指令...

此外、当使用 CCS 生成工程时、我会收到一条警告、指出可能需要一些配置。

如何正确配置编译器?
 

此致、
Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我已开始处理您的问题、我将很快向您提供更新。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    请参阅以下主题

    (+) TMS570LC4357:使用 TI Arm Clang 编译器-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jagadish、

    此主题不能解决 我的问题:

    为什么链接器不能使用 HalCoGen 生成的指令?
    TI 对 Hercules MCU 工具链的官方支持声明是什么?
     使用 TI 工具链的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转让给专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cabriel、

    TI ARM Clang 编译器支持 Cortex-R4/R5。 但 TI ARM Clang 不完全支持 HalCoGen 生成的代码中使用的一些宏、内在函数和 Pragma。   

    最新的 HALCoGen (04.07.01)于2018年12月发布。 ARM-CGT-CLANG 尚未在 TI ARM 器件中广泛使用、我们也未更新 HALCOGen 以支持 ARM Clang 编译器和链接器。

    请参考迁移指南:

    https://software-dl.ti.com/codegen/docs/tiarmclang/compiler_tools_user_guide/migration_guide/index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、  

    感谢您的准确回答。
    阅读迁移指南后、似乎无法迁移 Halcogen 生成的代码而不对其中的大部分代码进行重写。

    如果不支持卤素、我们似乎就像被困在传统编译器上(除非我们想从头开始构建 SDK)。

    是这样吗?  

    此致、
    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Gabriel、

    是的、我不建议将 TI Clang 编译器用于安全应用中使用的 Hercules 器件。 我们在 CSP (HalCoGen CSP、SDL CSP、闪存 API CSP、MCAL CSP)中的所有测试用例都是使用 TI ARMCL 编译器开发和测试的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。
    在一个完美的世界中、我不希望使用传统工具链构建新项目、但 CSP 对我们来说非常重要。

    祝你度过美好的一天!