This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:HS 器件:运行软件的要求- PG2 -芯片版本 B

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186767/am2432-hs-device-requirements-for-running-software---pg2---chip-revision-b

器件型号:AM2432

尊敬的 TI 专家:

随着新 SDK 08.05的发布、现在应该可以为我的 HS 器件构建软件。

我根据相关文章 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176427/am2432-hs-device-requirements-for-running-software 中描述的步骤进行了尝试

到目前为止、我无法启动软件、器件保持在 UART 引导模式。  

是否需要其他步骤?

提前感谢并致以最诚挚的问候
Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    让我检查一下相同的情况。 此日期为1月20日。

    不便之处、敬请原谅。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    对拖延表示歉意。 发生了装运延迟。 让我在1月27日之前回到您的身边。

    我已经开始着手处理这个问题。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    在 HS-SE 模式下、我已经尝试过、似乎可以正常工作。

    我希望您遵循此方法- https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am243x/SECURE_BOOT.html

    我附加了已更改的文件和相同中使用的二进制文件。 因此、您可以在您的末尾测试相同的-

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/hs_2D00_se_5F00_migration.zip

    请告诉我这是否适合您。

    如果不是、我们可以为相同的设置调用。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    您发送的软件文件不 是为我引导的。
    我仍然看到 ROM BL 的"C"字母。  

    由于我使用的是定制板、我无法使用您提供的闪存写入器、此外、为了理解这一点、我应该能够传输"SBL_ospi" SBL 并在 UART 端口上看到一些输出?  

    软件是否唯一的 signednot encrpyed 对?  

    我们是否可以致电入侵这个话题?  

    谢谢、此致  

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    [引用 userid="495071" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186767/am2432-hs-device-requirements-for-running-software---pg2---chip-revision-b/4484082 #4484082]\n 我仍然看到 ROM BL 的"C"字母。  [/报价]

    请检查使用的密钥是否为 TI-dummy 密钥、如果不是、则需要在工具文件夹中更新相同的密钥。

    此外,该器件是 HS-SE 器件,对吗? 您是否也确定了相同的内容?

    [引用 userid="495071" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186767/am2432-hs-device-requirements-for-running-software---pg2---chip-revision-b/4484082 #4484082">我使用的是自定义电路板、我无法使用您提供的闪存写入器、此外、根据我的理解、我应该能够传输"SBL_ospi" SBL 并在 UART 端口上看到一些输出?  [/报价]

    是的、没错。 如果没有打印、但 您的"C"打印将停止、并且您可以尝试将调试器连接到 R5内核(这本来可以正常工作)。

    [引用 userid="495071" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1186767/am2432-hs-device-requirements-for-running-software---pg2---chip-revision-b/4484082 #4484082")我们是否可以致电本主题?  [/报价]

    当然、请向a-kedia@ti.com 发送邀请。  我们1月26日在印度度过了一个公共假期、因此请随时在1月27日拨打电话。

    此致、
    Aakash