This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:访问 TMS570LS1224安全手册引用的材料

Guru**** 2385740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189806/tms570ls1224-access-to-material-referenced-by-the-safety-manual-for-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224

尊敬的:

我无法访问 TMS570LS12x11x MCU 安全手册(spnu550b)中提到的多个文档、具体而言:

《基于 TMS570LS12x 和 TMS570LS11x ARMRegistered的安全微控制器安全分析报告摘要》(SPNU530)

•《基于 TMS570LS12x 和 TMS570LS11x ARMRegistered的安全微控制器的详细安全分析报告》(SPNU531)

在产品页面上、我不能请求安全访问这些文档。 如何获取它们?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    这些文档包含在 NDA 中、因为它们包含我们不希望公开的专有信息。 它们仅可通过我们的 SafeTI 私有 E2E 获取。 您可以通过以下链接申请访问此论坛:  

    TI 软件批准- TI.com

    请注意、访问此私人论坛需要完成 SafeTI NDA、该 NDA 作为表格提供、以便在申请过程中完成。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。