Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294KCPDT, TM4C1294NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294KCPDT 主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、 TM4C1294NCPDT、 TPD4S012、 TPS2051B、 TPS2052B、 TPS2051
EK-TM4C1294XL 和 Windows 设备客户端上加载的相同批量设备驱动程序软件配置通过 OTG 端口与 USB0连接。
所有连接 USB0 OUT 至微型 USB 端口(OTG) 至 定制 PCB 环出典型的 Launch Pad OTG 端口。 调试 USB0 FIFO 正在计数 、 并在插入或拔下 USB 电缆时切换 VBUS 功率 CTRL 寄存器位。 然而、不 能通过四个大容量器件客户端地址(典型值为0x0-0x3)中的任何一个与目标建立连接
每种类型 的 MCU 之间唯一(记录在案)的区别是闪存为 512KB (TM4C1294KCPDT)与1MEG TM4C1294NCPDT。
是否知道 为什么 KCPDT MCU 的 USB0的行为 与 TM4C1294NCPDT 不同?