This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:PE0-PE3 5V 容差

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/672879/tm4c123gh6pz-pe0-pe3-5v-tolerance

器件型号:TM4C123GH6PZ

如果 PE0-PE3被用作模拟输入 AIN3-AIN0、并且它们的基准电压为3.3V、它们能承受5V 吗? 在最坏的情况下、这些输入可以看到高达5V 的电压、这是否是一个问题。 正如 DS 所说的、这有点困难、因为它已被提及:  

-除 PJ0等外、所有 GPIO 均可耐受5V 电压。

- AINx 模拟信号不能承受5V 电压、在到达其电路之前先仔细研究隔离电路。

我们还提供了此应用手册 、其中指出5V 不应成为问题: http://www.ti.com/lit/an/spma053/spma053.pdf

您能提供明确的答案吗? 它们不需要在5V 电压下工作、因为它超出可测量范围、只需承受5V 电压即可。

谢谢、

Tadeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadeo、

    为什么不使用降压直流/直流转换器模块。 通过这种方式、您可以确保没有任何问题。
    请查看下面的链接。

    直流/直流降压转换器

    降压转换器

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、

    这里的关键概念是引脚需要处于 GPIO 输入/输出模式、以便5V 容差在规格范围内。 这意味着它们必须由 MCU 进行此类配置。 如果将它们配置为其他外设操作、则它们不再处于 GPIO 模式、5V 容差将取决于任何特定的外设规格。

    您链接的应用手册重点介绍了这一点、还专门介绍了输入模式下的 GPIO (以及数字输出模式下的 GPIO)。

    该应用手册中的表1说明了模拟功能(包括 AIN0-AIN3)的以下内容: '钳位保护内部电路、允许向 GPIO 引脚施加大于 VDD 的电压、但如果施加到引脚的电压不在0V 至 VDD 范围内、则无法确保模拟规格。'

    因此、最终答案是、如果 PE0-PE3设置为 ADC 输入、它们不处于 GPIO 输入模式、器件数据表第1354页中规定了5V 容差: "AINx 模拟信号不能耐受5V 电压、在到达其电路之前通过隔离电路。"