This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/671102/ccs-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

去年、我使用"MakingHTTPServer" Power Point 来了解是谁在运行 EK-tm4c1294xl 板作为服务器运行、它运行良好。  但现在我甚至无法让它执行 ping 操作。  我删除了项目(CCS)并使用其他电路板对其进行了重做、它构建和加载正常、LED 闪烁、但仍然不会 ping 通。  CCS 确实为我提供了一个 IP (来自本地路由器10.0.0.5) 、我怎么做了?  

谢谢 George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    tcpEcho 是否起作用(TI-RTOS 中的示例)? 您能否在从哪个位置 ping TM4C129 LP 的机器上使用 Wireshark?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否得到了解决?

    [更新...标记 TI 认为由于不活动而解决的此问题。 如果您想继续讨论、请发表回复。]