This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:电压监控

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673040/tms570lc4357-voltage-monitoring

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用的是 TMS570LC4357、我们对电压监控特性有疑问(数据流中为§6.2 (spns195c)):

在§6.2.2中、"I/O 电源必须高于用于监控内核电源的阈值"。

这句话似乎与表6-1 (VCCIO 低电平)的最后一行有关。

您能更准确地解释一下这句话的含义是什么?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    这种情况下试图传达的是、VMON 内的逻辑依赖于 IO 电压高于 VCCIO 低电平规格。 即、如果 VCCIO 电压电平不高于 VCCIO 低电平、则 VCC 监控不会激活、因此无法保证 VCC 在所需的范围内运行。 这不应是一个立即的问题、因为当 VCCIO 低于 VCCIO 低电平阈值时、VMON 将器件的加电复位置为有效、并且 PGMCU 和 PGIO 信号被驱动为低电平以指示没有有效电源。