This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:电压监控

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673038/tms570lc4357-voltage-monitoring

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用的是 TMS570LC4357、我们对电压监控特性有疑问(数据流中为§6.2 (spns195c)):

在§6.2.2中、"当器件进入低功耗模式时、电压监控器被禁用"。

-在这种情况下,低功耗模式的含义是什么?

-在哪个模块上是低功耗模式?

-核心模块是否有低功耗模式?

- 设备上是否有全局低功耗模式?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    该器件通过关闭器件内的各种时钟域和外设来支持进入低功耗模式以减少所需的功耗。 我们将一些标准低功耗模式定义为打盹和睡眠模式、这在 TRM 中进行了说明。 该器件被一些外部激励唤醒、例如接收 CAN 消息或确认 GPIO 输入以触发 GPIO 中断。 这种低功耗模式对于需要节能的应用来说比较有用、例如在使用电池操作系统时。 但是、由于在所有可能的电压、温度和工艺组合中考虑到最坏情况下的电流不是很有利、因此我们不指定 LPM 电流。 如果应用可以为温度和电压定义一个较小的窗口、则可能会有一些有益且可重复的功率降低。