This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:电压监控

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673037/tms570lc4357-voltage-monitoring

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用的是 TMS570LC4357、我们对电压监控特性有疑问(数据流中为§6.2 (spns195c)):

在§6.2.1中、"电压监控器仅监控内核电源(VCC)和 I/O 电源(VCCIO)。 其他电源不受 VMON"。

-由于有些电源似乎没有受到监控,结果如何?

-这些电源是否有特定的顺序?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    VMON 专门监视内核和 IO 电源、以帮助控制这些斜升的排序和复位的释放、从而防止在它们未按正确顺序斜升时可能出现的不确定行为。

    关于器件中的其他电源、我认为在所有这些情况下、还有其他诊断措施可用于检测器件中每个元件的故障。 这包括诊断、例如用于时钟运行的 DCC 模块和用于存储器系统故障的 ECC。 完整而言、这意味着在每个电源上执行完整的 FMEA 并评估它可能影响器件的每种方式。 一般而言、我们在分配诊断时已经完成了这一操作、但我们根据 IEC61508和 IS) 26262标准中的定义专门评估了故障模型。

    另请注意、我们的数据表和安全手册中提供了建议和注意事项、以指示 VMON 的有效性以及建议使用的外部电压监控器。 当然、积分器是否应该在不同的其他电源上的器件外部执行额外的电压监控完全取决于积分器。