This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:电压监控

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/673048/tms570lc4357-voltage-monitoring

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用 的是 TMS570LC4357 、我们对电压监控特性有疑问(数据流中为§6.2 (spns195c)):

在§6.2.3中、"VMON 能够过滤 VCC 和 VCCIO 电源上的毛刺脉冲。"。

您能否确认、如果 VCC 或 VCCIO 在表6-2给出的时序期间下降(例如、当 VCC 或 VCCIO 上出现毛刺脉冲时)、电路不会受到干扰?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    你是对的。 只要毛刺脉冲不超过最大规格、就会对其进行滤波。