This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:SPI2接口的引导加载程序

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/672059/rm57l843-bootloader-for-spi2-interface

器件型号:RM57L843

您好!

是否可以将 SPI2接口用于 RM57L Hercules 上的引导加载程序? 我在 RM57L 技术文档一侧看到了应用手册“用于 Hercules RM48 MCU 的 SPI 引导加载程序”,我有点困惑为什么 RM48文档在 RM57L 一侧?

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcel:

    是的、您可以在 RM57上为引导加载程序使用任何 SPI。 引导加载程序示例代码可以非常轻松地导入到 RM46、RM57。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有几个问题。 在应用手册中描述了 MCU 只需驱动 Tx 线路、这意味着 MCU 是 SPI 从器件? 我应该如何知道何时必须将引导加载程序数据发送到 MCU?   

    我知道这一点、MCU 是主器件(因为 MCU 知道何时加载引导加载程序)、引导加载程序引脚告知引导加载程序的位置。  

    此致

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcel:

    MCU SPI 是从器件。 MCU 处于 while ()循环中、等待来自主器件端的 ping 命令和数据。