This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 嵌入式系统的新功能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/672630/new-to-embedded-system

主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLTM4C123GH6PM

我不熟悉嵌入式系统领域、因此在 edx.org 上看到了德州课程、我将参加这些课程、但问题是讲师需要 TM4C123G Launchpad、在我所在的国家/地区、可用的课程是 TM4C123GXL。。。 那么、我是否可以使用 TM4C123GXL Launchpad 而不是 TM4C123G?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abdelrahman、

    这只是命名规则的一个区别、讲师所指的 LaunchPad 是 EK-TM4C123GXL、这是唯一可用的 TM4C123x LaunchPad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (请注意-我非常故意点击了海报"Abdelrahman"的帖子-而不是 Ralph's。)   这篇文章当然是针对学生...

    您可以询问讲师是否强制使用"DRM"(直接注册操作)。   如果这证明了这种情况-您可能希望告知讲师该供应商(非常正确)-不支持"DRM 或 asm!"   鉴于这一事实-并且应该(仅)要求使用"DRM"-讲师 的"指南和支持"课程是否会是他/她的课程?    (如果不是-那是谁?)

    这是因为供应商的 API (C 代码)早已被“试用、测试... 完全超越"DRM -使您的整个课程能够"快速、轻松和增强"他们 的"问题解决、计划功能"。

    在当今的全球经济中、效率非常重要。   作为一名学生-您/他人"利用"的能力-最现代和最有效的学习辅助工具-(应该)证明是高度优先的-他们不应该?

    "强制使用"(经证实效率低下)、过时且容易出错的方法 (即 DRM)证明(非常)难以证明。     (即使在提出索赔时,特别是在提出索赔时,"谅解得到改善。")   一个不方便的事实-与(理解)"幻想"相对应-是 " 学生海报的稳定到来"-无助地指出、"即使投入了大量额外的时间/精力"-"DRM 与 API"要求-他们的节目 一再失败!"    那么,你是否可以问:“你,(提高)理解?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要的是板上的芯片。 没有 TM4C123G 芯片。 TM4C123G Launchpad 使用 TM4C123GH6PM 芯片。 只要同一个芯片被课程覆盖、您就可以继续学习了。