This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:SPI 状态

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670433/rtos-tm4c1294ncpdt-spi-status

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

我无法从源代码 spi.c 和/或 SPITivadma.c 中找到 SPI_Status 位将按 software-dl.ti.com/.../_s_p_i_8h.html 中所述进行设置的任何位置 。 状态始终为 SPI_TRANSFER_Completed。 我是否缺少某些内容、或者是否真正实现了这些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先、请为 TM4C 器件使用2.16.01.13版本。 TI 针对 TM4C 器件提供了有关此问题的未解决错误报告:

    TIDRIVERS-724:SPI 驱动程序应设置事务状态
    Tiva SPI 驱动程序不会设置 SPI_Transaction 状态字段。 此字段记录为返回值、以便呼叫者可以检查传输状态。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否回答了您的问题?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有 ETA 可解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们目前没有在短期路线图中安排新版本(例如接下来的几个季度)。