This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZRB:适用于 CC2564C 的蓝牙堆栈

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6ZRB, CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/671361/tm4c123gh6zrb-bluetooth-stack-for-cc2564c

器件型号:TM4C123GH6ZRB
主题中讨论的其他器件: CC2564CCC2564

您好!

我正在尝试使用 TM4C123GH6ZRB (可能愿意升级到 TM4C129x)和 CC2564C 蓝牙4.2控制器来实现蓝牙连接。 我的问题是、TI 为 TM4C 系列提供的 Bluetopia Bluetooth Stack 仅支持蓝牙4.1、仅支持 CC2564 (B)控制器(http://www.ti.com/tool/tibluetoothstack-sdk?keyMatch=bluetopia&tisearch=Search--Everything)。

当前堆栈是否有支持 CC2564C 和蓝牙4.2的补丁?

未来是否会有支持这些协议栈的实现?

此致、

Pedro Serra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不存在、也没有计划为 TM4C 添加 CC2564C 支持、如需 CC2564C 支持、请使用 MSP432控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    CC2564B 呢? 该器件在 TM4C 系列中的开发和支持状态如何?

    未来支持计划是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为 TM4C 提供的 Bluetopia 栈当前支持 CC2564B。 我不知道有任何未来开发计划、但我们将在双模蓝牙论坛上为任何应用开发提供支持。

    e2e.ti.com/.../660