This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:nPORRST 逻辑电平?

Guru**** 2554080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/672490/tms570ls0332-nporrst-logic-level

器件型号:TMS570LS0332

大家好、

为了不标记复位、运行期间的电压电平需要处于多高?
我们在 VCCIO 为3.3V 时测量了2.85V 电压。 足够高了吗?

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    建议的工作电压为:
    VCC:1.14V 至1.32V
    VCCIO:3至3.6V

    nPORRST 的低电平输入电压(VCCIO>2.5V)为0.2*VCCIO。 如果 VCCIO 为3.3V、nPORRST 的 VIL 为0.66V、因此2.85V 绝对足够高。