This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:对于 lwIP 示例、如何使 HDK 在 RMII 模式下工作?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/672208/tms570ls3137-how-do-i-get-the-hdk-to-work-in-rmii-mode-for-the-lwip-example

器件型号:TMS570LS3137

我可以使代码在 MII 中工作、但我却在使代码在 RMII 中工作时遇到了困难。 我添加了电阻器193并更改了 pinmux.c 以表示 RMII 更改、但我仍然无法使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Grace 您好、

    使用 RMII 进行了几处更改:
    将 Y3更改为50MHz OSC
    2.按照您的方法填充 R136
    3.组装 R193
    引脚复用