This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tm4c1294ncpdt:提供10/100以太网 IEEE 波形测量应用手册

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/671804/tm4c1294ncpdt-10-100-ethernet-ieee-waveform-measurement-application-note-available

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的师父:

1.我的客户想要进行以太网验证、TI 是否有应用程序来显示命令列表、如下面的示例(来自 其他破坏者的应用手册)?

初始设置:
写入 Reg. 31数据= 0x0000 //页0
写入 Reg. 9  数据= 0x0000
写入 Reg. 4  数据= 0x0061
*写入寄存器 25数据= 0x0843 //10Mbps 波形、无 EEE
写入 Reg. 0  数据= 0x9200 // PHY 复位
*注意:对于“使用 EEE”的10Mbps 波形测试,请将此行更改为:
写入 Reg. 25数据= 0x0853

2. RJ45和 ENTX/RX 之间的建议阻抗(布局布线)是多少 ?

提前感谢