This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS1227:CCS

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670904/compiler-tms570ls1227-ccs

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我的项目基于 Hercules TMS570LS1227、 需要通过端口 LWIP TCP/IP 堆栈来启动以太网。 但是、在移植 LWIP 堆栈期间、"dir.h" 包含标头问题。 请查看此问题和

请告诉我您的建议。

谢谢、

Anile2e.ti.com/.../8182.error.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    在编译 TMS570LS3137或 RM48 LWIP 演示时、您是否遇到相同的错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您的回复。

    不、我没有尝试过 TMS570LS3137演示、但 TMS570LS1227演示代码工作正常、能够 ping 通 IP 地址。

    当使用我们的 Free RTOS 代码移植相同的演示代码时、会根据上述邮件收到错误消息。

    请告诉我您的建议。


    谢谢、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有关此问题的任何更新。


    谢谢、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    很抱歉、我没有将 LWIP 移植到 FreeRTOS 的经验。 以下只是我的看法:

    增加内存池大小:MEMP_NUM_PBUF、MEMP_NUM_tcp_PCB、MEMP_NUM_tcp_SEG、PBUF_POOL_SIZE
    2.将 NO_SYS 值更改为零