This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:基于 ROM 的 TivaWare

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/671719/tm4c123gh6pm-rom-based-tivaware

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、  

我以前使用过 TivaWare 驱动程序库很多次。  

我注意到还有另一个用户指南叫做 ROM 用户指南,所以我想知道 TivaWare 和 基于 ROM 的用户指南之间有何区别?  

我应该何时使用每一个?  

此致、  

斯里特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarea、
    基本上、ROM 中的函数也可在驱动程序库中使用。 使用"ROM_"版本可减少所需的闪存空间量、并且通常在更短的时间内执行。 我建议使用"map_"前缀、这会导致使用"rom_"版本、除非驱动程序库中有可用的更新版本。

    在最近的一个主题中有一些关于此主题的讨论、我在其中对此进行了更详细的解释:
    e2e.ti.com/.../2469850