This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:用于 MDIO (SMI)的外部以太网 PHY 器件接口

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/671321/tm4c1292ncpdt-external-ethernet-phy-device-interface-for-mdio-smi

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好、香榭丽舍

我的一位客户正在开发用于实现菊花链解决方案的 TM4C1292 +外部以太网 PHY 开关 IC。

他们需要访问 MII PHY 寄存器以外的其他寄存器、这些寄存器可以通过 SMI (串行管理接口)进行访问。

因此、它们需要具有 MDIO 接口源代码或如何在 TM4C1292 MAC 寄存器区域中控制寄存器。

如果您有任何源代码或如何访问该源代码、请为我提供指导吗?

我在下面找到了相关帖子、但我认为我没有找到答案。

此致、
赵仁英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernest、您好!
    TivaWare 驱动程序库和示例的源代码随 TivaWare 一起分发。 我没有其他来源。 他们是否使用 TI PHY? 该组可能具有一些有用的示例代码。