This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:控制&放大器;eQEPx 输入同步

Guru**** 2556970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670922/tms570lc4357-controls-synchronization-of-eqepx-inputs

器件型号:TMS570LC4357

您好!

参考手册中的表6-9提供了 IOMM 加倍器件的配置、以控制 eQEPx 输入连接。
在数据表的第7.3.3节中、描述相同、但表7-12未提供相同的 IOMM 加倍配置来控制 eQEPx 输入连接(例如、对于 eQEP1A:PINMMR170[18:16]= 001或 PINMMR170[18:16]= 010)、而在 eQEP1A 的参考手册中: PINMMR170[16]=0或者 PINMMR170[16]=0与 PINMMR170[17]=1)

为什么这两个表之间存在差异?

eQEPx 输入控制的正确表和正确配置是什么?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    数据表中的表7-12正确。 如果使用双同步、PINMMR170[18:16]必须为001b 或000b;如果使用双同步+滤波器、PINMMR170[18:16]必须为010b。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这种情况下、参考手册中为控制 eQEPx 输入连接而提供 IOMM 加倍配置的表6-9对于 TMS570LC4357是不正确的、数据表是有关此功能的最新文档;是否可以确认?

    此外、数据表只解释了对于双同步、PINMMR170[18:16]必须为001b、而不是您建议的000b。 为什么 PINMMR170[18:16]可以是000b?

    此致、
    Christopher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    最新版本的 TRM 中的表6-9已更新。

    我将检查 pinmmtr170的000b 值。