This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MibADC2事件触发器选择

Guru**** 2587495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/671268/tms570lc4357-mibadc2-event-trigger-selection

器件型号:TMS570LC4357

您好!

数据表的第7.4.2.2节(表7-17 - MibADC2事件触发器选择)与参考手册(smpu653a)的第6.5.4节(表6-5 - ADC2触发事件选择)中包含的信息类似、但并不一致。

关于 ADC2触发事件选择、事件6、7和8的控制选项 B 列中的 PINMMR163位编号在参考手册的更新中进行了修改。

由于参考手册是最新的,因此参考手册中包含的有关数据表的信息是正确的?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Christopher、

    ADC2触发事件在表6-5 (TRM)和表7-17 (数据表)中列出。 我们注意到选项 B 列中的错误。 错误已在最新的 TRM (spnu563a)中得到更正、并将在下一版数据表(spns195x)中进行更新。