This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:片上 EEPROM 编程

Guru**** 2925630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670908/tm4c1231h6pm-programming-on-chip-eeprom

器件型号:TM4C1231H6PM

您好!

我们能否使用 I2C 接口、连接到处理器等主设备的 I2C 接口对片上 EEPROM 进行编程。

请共享代码参考或 任何相关文档、以便通过 I2C 接口访问 EEPROM。

此致

Raghavendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Raghavendra B C"]我们能否使用 I2C 接口对片上 EEPROM 进行编程[/quot]

    "外设驱动程序库用户指南"列出并详细介绍了涉及 MCU 板载 EEPROM 的各种功能

    我相信(通常)这些函数是"通过嵌入式(预编程) MCU 代码执行调用"的。    (我不记得您所寻求的"资源丰富"方法-我在这里看到过。)

    我会假设(但只有在您接受"任何/所有风险"时)、"可以实现代码-当提示/定向到(通过 I2C)时-执行之前存储在 MCU 闪存中的"EEPROM 访问函数"。

    "代码引用"或"相关文档"的可能性很小(很小)、"看到了一天的光明!"

    您可能会注意到、MCU 的 "EEPROM"实现中存在勘误表-这种用法(有点)繁琐-而且速度慢。   一种替代方案"使用外部 EEPROM"早已存在、其性能显著优于(MCU 实现)、并且"轻松满足您对远程 "I2C 访问!"的需求    

    这似乎是一种更简单、更出色的解决方案- MCU 作为"厨房-水槽"...  不是很好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    此致

    Raghavendra B C