请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:Code Composer Studio
我正在开发基于 tm4c1294 Launchpad 的器件。 我使用大容量 USB 连接将数据块传输回用作主机的 PC。
我注意到、 有一些 USB_EVENT_Connected 和 USB_EVENT_DISCONNECTED 事件允许我告知器件何时从 PC 连接/断开、但我似乎无法找到任何与软件应用程序是否实际监听端点相关的事件。
我对 USB 开发非常陌生、更常用于通过 USB 串行芯片进行通信、在该芯片中、驱动程序可以告诉您何时打开了 PC 和器件之间的 COM 端口。
这是可以通过 USB 使用 usblib 实现的、还是需要包含在我自己的通信协议中。