This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tiva C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估板

Guru**** 2589005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/671084/tiva-c-series-tm4c123g-launchpad-evaluation-board

您好!

当我使用此开发板时、默认情况下 MCU 具有16MHz 频率(PIOSC)。
我要做的是,如果频率为16MHz,用一个 salae osciloscop 进行测量?
但我没有将 J1、J2、J3、J4接头上的引脚拉出。
如何测量频率?
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够配置 MCU 的计时器("路由到"板接头")-以在 PWM 输出模式下运行-设置@ 50%占空比。    

    在您的案例 中、您"通常"选择(某些)系统时钟(PIOSC)积分分频-作为您的定时器的输入-正是这个、"频率分频复本"-将出现在您所需的标头。

    您可能会注意到(部分)与16MHz 之间的偏差是预期的-并且会(可能)随温度、老化和 (未来) MCU 工艺的变化而变化。   正如您所知、通过正确安装的晶体和相关支持组件实现了更好的频率稳定性...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Dragu Mircea">我没有拔出 J1、J2、J3、J4接头上的引脚。 [/报价]

    我的朋友-要获得"额外积分"-并通过"非常快速的一览"@ MCU 手册确认您的调查结果-请注意以下事项:

    计时器      MCU 引脚 接头

    T0CCP0   PB6      J2
    T1CCP0   PF2      J4.
    T2CCP0   PB0      J1
    T0CCP1   PF1      J3.

    您可能会注意到、我找到 了"四个不同的标题"、以充分满足您的需求。   

    "不清楚"您的意思 是、"不要拔出引脚!"    它们在 很大程度上表现为 "出席并准备/等待以满足您的"频率测量"需求..."