This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TM4C1290NCPDT:与 openSUSE 42.3一起使用的 Uniflash 工具

Guru**** 2759955 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670475/linux-tm4c1290ncpdt-uniflash-tool-with-opensuse-42-3

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Linux

你(们)好

我遇到了这样一个问题、即 Uniflash 工具投诉"libudev.so.0"缺失、但没有。  

 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:CCS_UniFlash#Troubleshooti 上给出的解决方案 不起作用。

LN -SF /usr/lib64/libudev.so.1 /usr/lib64/libudev.so.0

可以完成任务。  

这不是一件大事,但也许有些人会对此有所帮助。  

总之、这是一款出色的工具!  

此致

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的通知。 我将更新文档以提及这一点

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael -非常感谢-非常详细-谢谢。
    我们的"未完全准备好用于 Linux crüe "-再次感谢您的发现...