This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:当使用 EMIF 读取 SRAM 时、可以看到中间电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670036/tms570ls3137-when-reading-sram-with-emif-intermediate-voltage-can-be-seen

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

当 TMS570读取带有 EMIF 的 SRAM 时、中间电压的波形出现在 EMIF 的数据线上。

此波形是否有问题?

如果该波形不正确、请告诉我是否有办法避免这种情况。

在连接 SRAM 和未连接 SRAM 时都可以看到该波形。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    它肯定是异常的。 数据线上是否有任何外部上拉和下拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢你的答复。

    是否需要上拉寄存器? 如果有文档、请告诉我。

    我认为只有需要自我刷新的 SDRAM 才需要外部上拉电阻。

    客户的存储器是 SRAM。 这是否还需要外部上拉?

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、

    否、不需要上拉/下拉电阻器。 我想知道客户的设计中是否有上拉/下拉电阻。 TMS570LS3137上的 EMIF 数据引脚具有内部上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的支持。

    我将进行检查。

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    我的客户的环境如下所示。

    • 选择 SRAM 的高字节时: 信号正常。
    • 选择 SRAM 的低字节时: 信号为中间电压。
    • EMIF 端子和 SRAM 之间连接了一个220Ω Ω 阻尼电阻器。 上拉/下拉寄存器未连接。
    • 即使 SRAM 被移除并且 EMIF 端子被打开、也会出现同样的问题。

    SW 是否需要任何设置?

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    这是我的测试波形。  您的帖子中没有提到"中间电压"。  顶部是 DQM1、底部是数据线路3。

    数据线路高电平:向 SRAM (位3)写入1

    2.数据线路低电平:从 SRAM (位3)读取0。 未连接实数 SRAM

    测试代码:

    while (1){

      ADDRRead16 = 0x60000000;

      *地址16 = 0xFFFF;

      ReadData16=*AddrRead16;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的支持。

    我还使用 HDK 进行了与您相同的测试、结果与您相同。

    我们还将要求客户使用 HDK 进行类似的测试、因此我们将关闭此线程一次。

    感谢您花时间回答我的问题。

    此致、

    Sasaki