This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:ADC:HalCoGen 代码设置 ADGxxSEL 寄存器中的保留位

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670891/tms570ls0432-adc-halcogen-code-sets-reserved-bit-in-adgxxsel-registers

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想在组1中的通道21 (ADIN[21])上启动转换。

HalCoGen 生成的代码置位 ADG1SEL 寄存器中的第21位。  

我认为这是一个错误、因为 ADG1SEL 寄存器中的 G1_SEL 域只有16位、其他位保留。

我的假设是正确的、即:

-要转换引脚 ADIN[21]、需要在 ADG1SEL 中设置位15

-要转换引脚 ADIN[20]、需要在 ADG1SEL 中设置位14

等等

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elia、

    TMS570LS0432有16个 ADC 通道。 您是对的:

    ADG1SEL[15] -- ADIN[21]

    ADG1SEL[14] -- ADIN[20]

    ADG1SEL[13] -- ADIN[17]

    ADG1SEL[12] -- ADIN[16]