主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y、
TM4C129ENCPDT 和 MSP432E401Y 之间有何差异? 两个器件共享相同的封装、相同的引脚排列、相同的内核、...
为什么有两个独立的,几乎(?) 相同的产品?
此致
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TM4C129ENCPDT 和 MSP432E401Y 之间有何差异? 两个器件共享相同的封装、相同的引脚排列、相同的内核、...
为什么有两个独立的,几乎(?) 相同的产品?
此致
弗兰克
[引用用户="Frank - Christian Kruegel]TM4C129ENCPDT 和 MSP432E401Y 之间有何差异?我同意这两款器件的外观相同。
MSP432E401Y 的参数列表为"有功功率(uA/MHz)"和"待机电流(uA)"、而 TM4C129ENCPDT 的参数列表为"无"。 想知道 MSP432E401Y 是否使用不同的过程来实现更低的功耗。 但是、手动比较 TM4C129ENCPDT 和 MSP432E401Y 数据表中的电流消耗表看不到任何差异。
比较 TM4C129ENCPDT 和 MSP432E401Y 的器 件勘误表可以看出、TM4C129ENCPDT 修订版3中存在的一些勘误表(例如 ADC#09 "来自内部温度传感器的前两个 ADC 样本必须被忽略")未在 MSP432E401Y 中报告。
因此、怀疑 MSP432E401Y 是一款"品牌化"TM4C129ENCPDT、已修复一些勘误表。
看起来 TI 对该系列采取了两种方法:
1) 1)升级 MSP430的内核并保留外设:这为我们提供了 MSP432P 芯片;
2) 2)降低 TM4内核并保留 TM/LM 外设:这为我们提供了 MSP432E 芯片。
第一种方法为 MSP430用户提供了更简单的迁移路径、第二种方法为 TM/LM 用户提供了低功耗迁移路径。
进入相同最终用途市场的不同方式、但适用于不同客户。