This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HDK 平台上是否提供 CAN4功能?

Guru**** 2569925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670582/tms570lc4357-is-can4-functionality-available-on-hdk-platform

器件型号:TMS570LC4357

您好!

针对 HDK 只列出了3个 CAN 通道。

CAN4是否可以通过 J11引脚29和引脚30使用?

我需要连接 CAN3的收发器、但我也要使用 CAN4。

谢谢、此致、

-Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    CAN4_TX 和 CAN4_RX 与 GIOB2和 GIOB3复用。 它们被路由到 J11接头上的引脚30和引脚29。 要在 J11上使用 GIOB3、需要将 DIP 开关 S3上的 USBx 引脚置于关断状态。