This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:GPIO PB1 5V 耐压输入引脚上允许的绝对最大电压/电流是多少

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670261/tm4c1294kcpdt-what-is-absolute-max-volts-amps-allowed-on-gpio-pb1-5v-tolerant-input-pin

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLTM4C123

尝试在任何 TM4C129x 数据表中找到 PB1上允许的绝对最大电压。 我们应该查阅 Stellaris 数据表以获得该答案、或者 猜测它远高于5V 耐压。

在   将 OTG 端口插入8端口 USB 集线器(由与 ICDI USB 端口(JP1-ICDI)相同的 PC 供电)时、几个 EK-TM4C1294XL 有时会显示 POR。  在 POR 发生时、只将其标记为 freak 事件、并无提示地认为 WTF、但无论如何也会移动。 8端口 集线器还具有一个非常好的壁式开关、 仅在上午12点后 、当计算机进入睡眠状态时才使用。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的"8端口集线器-由这种 (非常好的)壁式开关供电"-可能有一些回旋余地/如何-导致/形成"不完美的共同点?"

    如果接地不常见-(可能) USB 电缆可能会输入 MCU 的5V 规格之外的电压。    快速/脏污测量应确认...   这种诊断证明(尤其是)您 的"全新定制 PCB "很可能 单独由 USB 电缆以外的其他电源供电!     

     您所报告的那样、为了引起此类不必要的复位、建议您的 MCU 的定制板在    插入 "集线器供源" USB 电缆期间"已通电且正在运行"(通过单独的电源)。   通常、当功率是唯一的并且首次引入时、需要"POR "(且有必要)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:
    最大电压为5.5V。 数据表中不清楚、因此我将在内部提供反馈。 TM4C129与 TM4C123位于同一个处理节点上、以下是有关 TM4C123的5V 容限引脚的好白皮书: www.ti.com/.../spma053.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="CB1_MOBIST"]您的"8端口集线器-由该 (非常好的)墙式开关供电"-具有回旋余地/如何导致/创建"不完美的共同点?"
    [/报价]

    如上所述、集线器电源由主机 计算机的 VBUS 供电。  没有插入墙上切换台,但仅在深夜话务员正在锯开 zzzz 且主机计算机电源 关闭后才插入。

    [引用 USER="CB1_MOBIST"]如 您所报告的那样、若要引起此类不必要的复位、则表明您的 MCU 的定制板在    插入 "集线器源" USB 电缆期间处于"通电和启动/运行"状态(通过单独的电源)。   通常-预期为"POR "(且有必要)-当电源是唯一的且首次引入时![/报价]

    POR 的后续部分不属于 USB2.0规范、绝对不应该发生。  VBUS 是 为 MCU 供电的信号(PB1)。

    4.3.3 USB OTG:
    支持 USB OTG 模式的 TM4C129x 器件包括 USB 器件模式的信号、以及的信号
    USB 主机模式和一个位于引脚 PB0上的附加信号 USB0ID。 该 USB ID 信号是第5个第4个引脚
    USB micro-AB 连接器上找到。 如果 micro-A 电缆端插入此连接器、则 ID 引脚打开
    电缆接地、导致 TM4C129x 器件作为 USB 主机运行。 微型 B 电缆端
    插入 USB 连接器、ID 引脚保持悬空。 在本例中为 TM4C129x 器件的内部
    USB0ID 信号上拉导致控制器在器件模式下运行。

    为了限制 ESD 事件造成的损坏、应在 ID 引脚之间串联一个100Ω Ω 电阻器
    USB 连接器和微控制器上的 USB0ID (PB0)。

    为了支持使用 SRP 和 HNP 协议的完整 USB OTG 协商、USB 连接器上的 VBUS
    必须直接连接到微控制器的 USB0VBUS (PB1)、两者之间没有串联电阻。
    在这种情况下、USB0VBUS 应连接到 ESD 抑制器、例如 TVS 二极管或 ESD
    抗阻 VBUS 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    请注意、为了使 TM4C123能够耐受5V 电压、PVT 工程师在所有 GPIO 端口上省略了失效防护 ESD 上轨二极管。

    据说、此论坛报告了类似的应力问题、其中 GPIO 端口配置了 PWM T5/CCP0和 EdgeCounter T5/CCP1、用于调节24V 风扇速度。 该电路需要外部肖特基二极管来阻止电流从 PM6输入/输出到 PM7 (未供电的 MCU)。 GPIO (PM4、5、6、7)被指定为与其他 GPIO 引脚不兼容的 ESD 引脚。 如果在为 MCU 供电之前先为24V 电压供电、则该外部二极管会停止从 GPIO 引脚流出的电流、并按相反的顺序进行配电。 在以后读取 HBM 问题后、将 CCP0/1移至 PL4/5、并且仍然安装了肖特基二极管、但24V 现在通过 GPIO 使能引脚进行控制。 点是、当 MCU 通电或未通电时、GPIO 引脚不再因过大的电流而损坏。