This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:是否可以同时使用两个 UART 连接?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670444/rtos-tm4c129xnczad-is-it-possible-to-use-two-uart-connections-at-same-time

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在我的项目中、 我想同时使用两个 UART 端口。前者用于记录机制、用于打印错误消息或有关重要情况的信息、后者用于通信、例如当特定消息到达电路板时、它执行特定操作、如 打印横幅消息。我使用 UART0作为日志机制、它运行良好、但当我使用 TerraTerm 等软件连接 UART5时、看不到 UART5消息。 我更喜欢 UART0和 UART5、因为它们在 TM4C129XNCZAD 上输出引脚。 我是否错过了启用 board.c 文件中的 UART5? 我使用 TI-RTOS 开发我的项目。提前感谢您的回答。

此致、

Cengizhan YAPICIOĞLU ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cengizhan、

    可以、您可以有多个 UART。 您需要在 EK_TM4C1294XL.c 和 EK_TM4C1294XL.h (或您的板级配置文件的名称)中添加附加项。 我们仅在这些文件中提供 pinmux、以满足 TI-RTOS 产品中的所有示例。 我们认为、如果我们将外设配置的所有不同排列放入这些文件中、会使文件变得杂乱。

    Todd