This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:STC2执行始终失败

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669845/tms570lc4357-stc2-execution-always-fails

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、支持人员、

您能否为我提供一个示例项目工作区、该工作区在 TMS570LC43xx 器件系列中为 NHET 运行 STC2?

无论我 尝试什么、即使 nHET1和 nHET2正常工作、它也总是失败。

感谢您的任何帮助。

谢谢你。

此致

Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pashan、

    我已将您的问题转发给 Bob。 他应该能够直接与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普沙文、

    我附加了一个运行 STC2 (N2HET)自检的.zip CCS7项目。 它首先调用 STC2_SelfTest(),它注入失败,因此该例程预计会失败。 然后它调用 STC2_Test()。 此例程测试两个高端计时器的逻辑、预计通过。 抱歉、所有头文件。 我在启动时使用了 HALCoGen、然后使用了安全库头文件来定义一些 STC 寄存器。 相关源为 hL_sys_main.c 和 STC2.c

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/312/4812.TMS570LC43xxSTC2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了一个16MHz 晶振、GCLK=300MHz、HCLK=150MHz、VCLK=VCLK2=75MHz、STC2CLK 为37.5MHz。 如果您使用不同的晶体、您应该能够在 HALCoGen 中更改这些设置并重新生成设置文件。