This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM46:XL2开发板无法正常工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669043/launchxl2-rm46-xl2-dev-board-not-working-correctly

器件型号:LAUNCHXL2-RM46
主题中讨论的其他器件:LM26420

你好!

尝试使用以太网 PHY 连接 XL2-RM46开发板后、它停止工作。 当我连接 USB 电缆时、LED 4和6仅半亮、并且电路板上会发出高皮度噪声。 我无法连接到它。 来自 USB 的电压正常、但电路板的输出电压减半。 即使在复位或被拔出/被拔出时、它也保持不变。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simen、

    您是否通过蓝线将以太网 PHY 连接到 launchpad? 或者、您的以太网 PHY 子卡具有与 launchpad 上的 J10/J11相同的连接器?

    J10具有电源(5V 和3.3V)和接地端、彼此相邻。 我想3.3V 电源以某种方式短接至 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ!

    我使用带 LAN8720的自定义 PHY、通过跳线连接到电路板。 但我认为这不是问题、因为即使电路板上没有任何插件、电路板也会以这种方式工作。 定制 PHY 可以与备用板配合使用。

    我在连接 PHY 的 nRST 引脚时遇到了初始问题-我使用 Hercules nRST (J10、P22)将其连接、但这会阻止程序加载到电路板。 我可能在那里弄乱了、因为电路板不是立即发生的、而是在这之后不久发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simen、

    如果您的 PHY EVM 由 LaunchPad 通过蓝线供电、则可能会意外地将3.3V 或5V 短接至 GND。 断开 PHY EVM 和 LaunchPad 后、您能否连接到 Launchpad?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法。 它处于相同的半功率状态、即使在电路板上未连接外围设备时也是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simen、

    电源稳压器可能已损坏。 5V-3.3V 稳压器是位于微型 USB 连接器上的 U5 (LM26420)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将尝试更换它、现在我只使用备用板。 感谢您的帮助、OJ!