This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:监控馈入 Asan 输入的触发脉冲

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670122/ccs-ek-tm4c1294xl-monitoring-trigger-pulse-which-is-feed-asan-input

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

当前 iAM 与 Tiva TM4C1294XL 配合使用,在这种情况下,我需要监视器触发器,其时间周期为2秒,作为输入馈送到控制器。

我需要检查微控制器侧的触发器输入,无论它是4秒还是不是采取必要的措施。

请就此问题帮助我,告诉我如何继续。

谢谢你

此致、

Prudhvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解您的问题、您会得到一个每2秒出现一次的信号。 您希望监视该信号、如果在4秒后未能出现该信号、则需要执行一些操作。 我是否理解正确?

    如果是这种情况、我建议您使用计时器并将其设置为4秒的"单次触发"事件。 然后监控外部触发器。 当外部触发发生时、您可以使用4秒的值重新加载定时器。 这样、如果外部事件的出现时间永远不会超过4秒、则计时器不应过期。 如果计时器确实过期、它可以生成一个中断、使软件采取必要的操作。